배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

단일 페어 이더넷 (SPE) - 현재는 36개월 보증되는 에너지체인용으로도 사용됨


스마트 산업 자동화의 핵심, SPE (Single Pair Ethernet) 기술 적용에 적합한 제품입니다. "마지막 1m"를 포함한 균일한 이더넷 통신을 가능하게 합니다.  


단일 페어 이더넷: 단일 페어 이더넷의 정의 및 작동 방법

산업 자동화, 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 핵심

스마트 공장 컨셉은 오늘날 기업이 직면하고 있는 다수의 도전을 상징합니다. 4차 산업 혁명의 가장 큰 도전은 거의 항상 표준화, 복잡한 (IT) 시스템의 안정성 및 점증하는 복잡성의 숙달과 같은 주제로 설명됩니다. 예를 들어, 기존의 자동화 피라미드를 보면 이 점이 더 명확해집니다. 통신 및 데이터 교환이 제한되어 있습니다. 필드 장치의 올바른 사용에 적합한 기존의 이더넷 버스 케이블은 거의 사용되지 않습니다. 센서 또는 제어 기어의 설치 공간이 너무 작습니다. 필드에서 지속적으로 사용되는 동안 동적 케이블과 정적 이더넷 케이블이 모두 충족해야 하는 환경 파라미터는 너무 까다롭습니다. 현재는 모든 것을 변경할 수 있습니다. 단일 페어 이더넷 (SPE), 이더넷 버스 및 전송 프로토콜은 현재 산업 환경에 도입되고 있으며, 작은 치수 뿐만 아니라 뛰어난 전송 특성으로 인해 설득력을 얻고 있습니다. 이것은 에너지 체인에서와 마찬가지로 정적 및 매우 동적인 어플리케이션 모두에 적용됩니다.

단일 페어 이더넷은 단 두 쌍의 구리선을 통한 이더넷(1000Base-T1) 전송을 의미하며, 이더넷을 통한 데이터 전송과 동시 전원 공급(PoDL)이 모두 가능합니다. 이러한 기술적 도약으로 인해 일반 이더넷 케이블에 비해 직경이 약 25% 감소했습니다. 이 백서는 SPE의 현재 개발 상태에 대한 개요를 제공하며, 설치 공간뿐만 아니라 관련 무게를 크게 줄임으로써 새로운 전송 기술의 산업 진출 기회를 제시합니다:
 

새 SPE 기술은 누가 구동하나요?

SPE 산업 파트너 네트워크

단일 쌍의 이더넷은 IIoT 와 Industry 4.0을 가능하게 하는 인프라 기반입니다. 빠르게 성장하는 IIoT 시장에서 단일 쌍 이더넷 기술을 홍보하기 위해, igus는 HARTIG 또는 TE Connectivity와 같은 강력한 파트너와 SPE 산업 파트너 네트워크에 참여하고 있습니다.  
 
미래의 전체 SPE 에코시스템의 안정적인 구축을 위해서 전송 프로토콜, 케이블 및 장치 구성 요소에 대한 표준도 함께 개발 및 채택되어 IEEE 802.3 및 IEC SC46C에 게재됩니다.  
 
이러한 방식으로, 새로운 케이블은 T1 커넥터 인터페이스와 제휴하여 구성될수도 있습니다. 결과적으로 내구성이 뛰어난 쉴드는 커넥터에 안정적으로 전달되어 최적의 전자기 호환성 (EMC)를 보장합니다. chainflex 케이블과 SPE 커넥터의 조합은 매우 견고합니다: 이구스는 뛰어난 내마모성과 노치 방지 PUR 재킷을 사용하며, 커넥터에는 PCB 소켓이 있는 단단한 금속 래치가 있습니다.
 

이 새로운 이더넷 기술에 대한 요구는 어디에서 비롯되었나요?

기원 ...

오늘날, 이더넷은 일반적으로 사용되며 건물 전체의 버스 시스템(1)으로, 제어 수준(2)에서, 기계 제어(3)까지 도입되었습니다. 기본 시스템부터 I/O 센서(4), 측정 장치 및 액추에이터와 같은 입력 수준까지 대체로 단일 케이블 또는 필드 버스 케이블에 연결되어 있습니다. 결과적으로, 하나의 기술에 기반한 통합 버스 시스템에서의 지능형 사용은 실행 가능하지 않습니다.
 
이 상황은 인터페이스 및 커플링 시스템을 절감하는 동시에 기계 관련 데이터의 평가를 증가시키기 위해 변경되어야 합니다. 이렇게 하려면 이더넷 세계와 소규모 IO 케이블을 완전히 연결하는 이더넷 시스템이 필요합니다. 이러한 요구가 단일 페어 이더넷의 기원이었습니다.  
 
추가 배경 정보는 IEE 편집자와의 인터뷰(독일어)에서도 확인할 수 있습니다( https://www.all-electronics.de/die-steckerfrage-entscheiden-die-anwender-niemand-anderes/).

... 및 SPE 규격

기존의 이더넷 버스 케이블에는 일반적으로 4쌍의 코어가 있습니다. 이 SPE를 사용하면 보안 데이터 전송을 필드 수준에서처럼 가장 작은 공간에서 구현할 수 있습니다. SPE는 기업의 기존 버스 기술에 통합하여 현재 사용 가능한 가장 혁신적인 전송 옵션이 될 수 있습니다.  
 
네트워크화된 공장에서는 생산 프로세스 내에서 액세스 횟수를 분산된 데이터와 함께 추가로 줄일 수 있고, 데이터를 훨씬 더 빠르게 전송할 수 있습니다. SPE 버스와 접촉 표면의 조합은 기술 수준에서 동시에 증가하는 비용을 줄여주며, 플러그인 호환성을 통해 복합적이고 긴 기간 작동을 보장합니다. 이 점이 케이블 구성품의 설계로 추가 강조됩니다.
 
  • 100Ω의 조파 항력
  • 600MHz의 대역폭
  • 감쇠, 반사 손실 및 외부 혼선 감쇠 등 명확하게 정의된 파라미터
  • 극단적인 전자기 호환성 조건에서 전송 품질을 보장하기 위한 완전 차폐
  • 보호 등급 IP20 및 IP65/67에서 소형 디자인의 2극 플러그인 커넥터

SPE는 현재 어떻게 사용할 수 있나요?

광범위한 테스트를 통해 보장된 긴 사용 수명

직경을 동시에 줄임으로써 데이터 전송 속도가 크게 향상되어 향후 데이터 용량이 큰 센서를 비용 효율적으로 연결할 수 있습니다. 사용자는 처리 품질을 포기할 필요가 없습니다. 오일 내성 및 난연성의 CFBUS.PUR.042는 3,800m2의 이구스 테스트 연구소 에서 광범위하게 테스트되었습니다. 모든 chainflex® 케이블 제품군과 마찬가지로 고객은 1,000만 주기 이중 스트로크  또는 36개월 보증
 
도 받게 됩니다. 따라서 SPE는 작은 곡률 반경 및 산업용 카메라 어플리케이션 또는 위치 또는 모니터링 센서와 같은 협소한 설치 공간이 요구되는 어플리케이션의 기타 버스 시스템에 대한 실질적인 대안입니다.  이러한 카메라 비전 시스템은 주로 탐지 및 위치 시스템으로 사용됩니다.  지금까지 이러한 센서는 현장에서 4 또는 8 코어 이더넷 케이블을 가진 버스 인터페이스를 통해서만 연결해야 했습니다. SPE를 사용하면, 각 센서들은 상위 제어 수준에서 직접 통합될 수 있습니다.
이구스 테스트 연구소에서 씬 SPE 케이블의 광범위한 테스트

성공적인 고객 적용 사례!

chainflex® 실제 적용 사례


기타 모션 플라스틱 제품:

버스 케이블

chainflex 버스 케이블

에너지 체인에서의 사용을 위한 USB, 프로피버스, CC-링크와 같은 케이블 제품군.
 
품질 보증

chainflex 워런티

36개월 chainflex® 품질 보증. 업계내 유일무이한 케이블 품질 보증 시스템.
 
readycable®

하네스 케이블

에너지체인용으로 사용하기 위해 설계된 제품. 다양한 승인 및 적합성 인증을 받은 다양한 유형의 케이블: 
 
ECS

에너지체인

긴 수명의 에너지체인: 에너지체인 제조업체 이구스의 오랜 경험으로 안전한 케이블 가이드 
 


상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.