배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

대형 프린터

대형 프린터 구조 전 세계적으로 대형 포스터, 화려한 트럭 캔버스, 그리고 정보 전달 매체가 있습니다. 대형 디지털 프린터는 이와 같은 매체가 매력적인 이미지를 프린트하는데 필요합니다. 현재는 잉크 분사 공정을 사용하여 7미터 폭의 매체에 프린트가 가능합니다.
 
약 500년 전에는 Johannes Gutenberg가 활자 인쇄기의 발명으로 인쇄의 아버지가 되었습니다. 오늘날의 디지털 프린터는 동일한 원리에 기초하고 있습니다. DIN 16 500에는 인쇄된 이미지 매트릭스를 적용하여 만든 매체에 인쇄 잉크를 사용함으로써 정보가 복제된다고 명시되어 있습니다.
 
오늘날, 대형 프린터는 광고 산업에서 없어서는 안 될 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 예를 들어, 대형 프린터는 많은 캠페인에 필수적인 포스터 홍보를 위한 대량 출력 옵션을 제공합니다.
 
잉크젯 프린터의 작동 원리도 쉽게 설명됩니다. 연속 잉크 분사 원리, 드롭 온 디맨드 공정 및 UV 직접 프린트라는 세 가지 기술이 있습니다. 연속 잉크 분사 원리는 프린트 헤드의 잉크를 정전기 방식으로 충전하며, 이후 프린트 헤드는 전극의 전류차에 의해 편향됩니다. 잉여 잉크 방울은 회수됩니다. 두 번째 공정인 드롭 앤 디맨드는 분사 시 실제로 필요한 잉크 방울만 생성합니다. 이 방식에는 버블젯 원리와 피에조 원리라는 두 개의 하위 범주가 있습니다. 버블젯 프린터는 잉크 속의 수분을 가열하는 가열 요소를 사용하여 작은 잉크 방울을 생성합니다. 그 결과 작은 증기 버블이 폭발적으로 팽창하며, 생성된 압력하중을 사용하여 분사되는 잉크 방울을 가압합니다. 피에조 프린터는 피에조 원리에 기초하고 있습니다. 세라믹 요소들은 미세 분사를 통해 전류 및 프레스 잉크의 영향을 받을 때 변형됩니다. 이것은 전기 임펄스를 사용하여 부피를 조정할 수 있는 잉크 방울을 생성합니다. 마지막 공정은 UV 인쇄로, 다른 작동 원리와 완전히 다릅니다. 다른 원리와 달리, 이 방식은 물이나 용제에 기반하지 않습니다. 잉크는 프린트된 물질을 통과하지 못하지만, 그 대신 UV 광선을 사용하여 용착 및 경화됩니다. 이 공정은 유리나 세라믹뿐 아니라 거의 모든 표면에 프린트가 가능합니다. 다른 차별화 영역은 프린트된 물질을 이송하는 방법입니다. 차이는 롤러 프린트 시스템과 플랫 프린터 사이에서 나타납니다. 롤러 프린트 시스템은 롤러를 이용하여 물질을 움직이며, 플랫 프린터는 프린트된 매체를 대형 표면에 고정하고, 프린터 유닛 대신 해당 표면이 프린팅 공정동안 움직이게됩니다.

대형 프린터에 igus® 제품 사용 시 이점

점진적으로 더 많은 산업군에서 대형 프린터 또는 플로터의 활용이 요구되기 때문에, 이 제품들의 신뢰도 높은 작동성이 중요해지고 있습니다. 어플리케이션은 예기치 않은 긴 가동 중지 시간을 방지하도록 문제 없이 원활하게 작동되어야 합니다.
대형 프린터나 플로터는 짧은 시간 내에 대형의 고품질 프린팅 이미지를 생산할 수 있어야 합니다. 이렇게 하기 위해 프린터는 유연성과 고속 주행 특성을 갖춰야 하고, 고하중을 견뎌야 합니다. 유지보수가 적은 에너지 공급 시스템은, E3 또는 E6 시리즈와 같은 진동 및 마모에 강한 igus® 에너지체인을 사용하여 작동되며 대형 프린터에서 부드럽고 조용한 주행을 보장합니다. 까다로운 요구사항을 충족하기 위해, 직접 인쇄 작업(X-축, 프린트 헤드에 연결)에서는 가동형 어플리케이션을 위해 설계된 내마모성 에너지체인을 사용합니다. E3 시스템은 에너지 공급 시스템의 작은 곡률 반경, 넓은 충진 공간 또는 견고하게 연결된 E6 덕분에 리본 케이블에 매우 적합합니다. 더 비용 효율적인 타입은 드래그 체인 E2/000으로, 일반적인 어플리케이션용으로 단순화된 디자인이 개발되었습니다.
 
물론 케이블이 이에 호환되어야 합니다. 이 목적을 위해, igus®는 매우 유연한 내마모성 chainflex® 케이블 제품군도 개발했습니다. 이 제품은 특히 플라스틱 에너지체인에서 사용하기 위해 개발되었습니다. 작은 곡률 반경 및 가동형 동작에 적합합니다. 무엇보다도 에너지 공급 시스템은 디지털, 포스터 및 캔버스 프린터에 적합합니다.
하지만 직동 가이드가 대형 프린터에서도 사용됩니다. 이 경우에도, igus®는 광범위한 제품군 즉 igus® drylin® 직동 가이드 시스템을 공급할 수 있습니다. igus® 직동 기술은 한 가지 중요한 이점이 있습니다. 모든 igus® 플레인 및 직동 가이드가 무급유 및 무보수 작동한다는 것이며, 이는 윤활이 필요 없어 오일 뭉침이나 심지어 오일 방울이 인쇄된 제품을 오염시키지 않음을 의미하기 때문입니다. 또한 무보수 직동 장치는 부드럽게 작동하고 마모도 거의 없으므로 파손 입자를 생성하지 않습니다. drylin®도 IPA에 의해 분류되었습니다.

대형 프린터에서 사용하기에 적합한 제품

에너지 공급 체인

케이블 및 호스 보호

더 빠른 링크 개방 및 분리를 통한 쉬운 조립

최적화된 igus® 폴리머를 통해 적은 마모도 구현

안정적이고 케이블 친화적인 원형 크로스 바

긴 수명을 위한 내부 분리 툴 박스

모든 종류의 어플리케이션을 위한 다양한 제품 및 특수 재질 보유

다양한 액세서리 포함 재고 발송

당일 배송 E3 시스템 - 개요

최소 설치 공간용으로 극저소음

당일 배송 E6 시스템 - 개요

극저소음

케이블

950종 이상 케이블 재고 발송

최소 주문 금액 없음

컷팅비 없음

에너지체인 내 이동용 특수 설계

다양한 재킷 재질

직동 가이드 시스템

작은 단면적

무급유

대체 가능 플라스틱 글라이더

경량

이미 사용중인 고객 적용 사례

”Virtu“ large-format printer

The ”Virtu“ large-format printer can be used to print almost anything: sheetmetal, foils, textiles, wood, glass, and, of course, also paper in widths up3.5 metres.

Flatbed ink-jet printer

drylin® W in a flatbed ink-jet printer.

더 다양한 적용 사례 검색하기


특정 산업에서 실제 테스트를 거친 적용 사례를 찾고 계신가요?
여기에서 이미 구현된 고객 적용 사례를 찾아보고 원하는 사양에 맞춰 필터링이 가능합니다.


당일 배송

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.