배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® 부싱 자주 묻는 질문


1. 베어링 하우징에 iglidur® 부싱 플레인 베어링을 어떻게 고정합니까?

iglidur® 부싱 플레인 베어링은 베어링 외부 직경 공칭 크기의(H7 공차) 하우징 속으로 눌러서 넣을 수 있으며, 그런 다음 압입으로 고정되도록 설계되어 있습니다. 이는 소위 압입 초과에 의해 이루어집니다. 즉, 공칭 크기에 따라 베어링의 외부 직경이 누르지 않은 상태의 하우징보다 0.1 - 0.25mm 정도 더 큽니다. 내부 직경 또한 압입할 때만 최종 치수 및 공차까지 도달합니다.

2. iglidur® 부싱 소재가 왜 이렇게 많습니까?

지난 30여 년에 걸친 고객의 다양한 요구사항을 충족시켜야 할 책임으로 인해 다양한 iglidur® 부싱 소재가 개발되었습니다. 좋은 베어링 소재를 개발하기 위해 불가능 해 보이는 일과 자주 마주쳐야 했습니다. 특별한 방향으로 최적화되어 있다면, 이는 대부분 다른 기능을 희생하고 얻은 것입니다. – 엄청난 수의 응용 분야에 5개의 표준 소재(iglidur® 부싱 G, J, X, W300 및 M250)가 기술적으로 적용되고 있습니다.
그러나 매우 특수하거나 복잡한 응용 분야, 최근 책임 준비금의 소진 또는 대량 생산을 위한 최근 가격 대비 성능 최적화와 관계되어야 하는 경우, 다른 iglidur® 부싱 소재가 갈수록 더 중요해지게 됩니다. 지난 몇 년 동안 건식 작동 플레인 베어링의 응용 한계도 역시 새로운 iglidur® 부싱 소재를 통해 변화되어 왔습니다.

3. iglidur® 부싱 소재는 어떻게 구조화됩니까?

일반적인 특성 외에, 각 iglidur® 베어링 재질은 특정 용도와 요건에 대한 특별한 적합성을 나타내는 일련의 특수한 특징을 갖고 있습니다. 구조에 대한 추가 정보

4. 해당 iglidur® 부싱 소재를 어떻게 찾습니까?

몇 개의 응용 데이터로, iglidur® 부싱 제품 검색기iglidur® 부싱 사용 수명 예측기를 통해 사전 선택 및 사용 수명 계산이 각각 가능해졌습니다. 그로 인해 매우 다양한 소재가 빠르게 여과되고 적합한 소재만 남아 있습니다.

05. iglidur® 부싱 W300과 iglidur® 부싱 J가 가장 내구성이 뛰어난 소재라고 iglidur® 부싱 전문가가 알려주었습니다.
어느 소재를 선택해야 합니까?

iglidur® 부싱 제품군에서 iglidur® 부싱 Jiglidur® 부싱 W300 모두 내마모성이 가장 좋은 만능 베어링에 속합니다. 두 경우 모두 사용 수명이 비슷하고 충분하다면, 경계 매개변수가 응용의 선택을 결정하게 됩니다. iglidur® 부싱 J는 낮은 수분 흡수와 좋은 매체 내성 덕분에 습한 영역에 매우 적합하고, iglidur® 부싱 W300은 온도 예비분을 더 많이 제공합니다.

6. 윤활 없이 iglidur® 부싱 플레인 베어링을 어떻게 관리합니까?

보통 열가소성 매트릭스, 섬유 보강 및 소위 고체 윤활제로 구성되는 iglidur® 부싱 소재의 특수 구조 덕분에... 고체 윤활제를 통해 이미 좋은 마모 및 마찰 특성의 매트릭스 또는 기초 소재가 다시 한 번 최적화되었습니다. 작동하는 동안, 베어링 표면에서 고체 윤활제 입자가 언제나 충분히 제공됩니다. 추가로 외부에서 그리스나 오일로 윤활할 필요도 없고 보통 실제로 필요하지도 않습니다. 질문에 대한 동영상

7. 카탈로그에 명시된 것보다 훨씬 더 큰 치수의 iglidur® 부싱 플레인 베어링을 발견했습니다.
왜 그렇습니까?

iglidur® 부싱 베어링은 H7 표준 내경이 있는 하우징용 압입 베어링입니다. 한편으로는 압입이 베어링을 하우징에 고정시키고, 다른 한편으로는 이 작업에 의해서만 베어링의 내부 직경이 형성됩니다.
베어링의 테스트가 가장 작은 치수의 내경에 설치된 조건에서 이루어졌습니다. 누르지 않은 상태로 베어링을 측정하면, 압입 초과에 의해 설치된 조건의 내부 및 외부 직경 둘 다보다 큽니다.
베어링을 주의해서 제조 및 설계하더라도 설계 치수와 허용공차에 관련된 산포와 문제가 일어날 수 있습니다. 그럴 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
측정 평면의 위치

내경이 적절히 모따기 되지 않았습니다 – 베어링의 바깥쪽이 긁혀나갑니다.

압입되어 있을 때 베어링 내부의 확장에 센터링 핀이 사용됩니다.

내경은 H7 공차에 상응하지 않습니다.

하우징은 연질 재료로 제작되었으며 베어링 압입 시 확장됩니다.

샤프트는 H공차가 아닙니다.

측정 라인 내에서는 측정이 일어나지 않습니다.

iglidur® 부싱 플레인 베어링의 핀 게이지 측정

8. 단 2개의 플레인 베어링이 필요합니다. 그래서 가격은 중요하지 않습니다.
iglidur® 부싱 베어링 중에서 어떤 것이 최고입니까?

아쉽게도, 일반적으로 "최고의 iglidur® 부싱 플레인 베어링"은 없습니다. 가장 고가의 베어링조차 모든 응용에서 사용 수명이 가장 길지는 않습니다. 그러나 귀사의 응용에 대해서는 최고의 iglidur® 부싱 플레인 베어링이 있습니다.
언제나 응용에 따라서 베어링을 선택하는 것이 중요합니다. 귀사가 응용에 대해서 더 많이 알면 알수록, 그만큼 더 정확하게 기술적으로, 그리고 경제적으로 가장 적합한 베어링을 선택할 수 있습니다.
이런 목적으로, 당사의 온라인 iglidur® 부싱 제품 검색기iglidur® 부싱 사용 수명 예측기를 사용할 수 있습니다. 개인적으로 이 도구들을 사용할 시간이나 기회가 없는 경우, 귀사의 응용에 대한 정보만 보내주시면 나머지는 저희가 처리해 드리겠습니다.

9. iglidur® 부싱 플레인 베어링의 색을 자유롭게 선택할 수 있습니까?

아쉽게도 아닙니다. 색은 보통 각각의 소재 성분들로부터 나타나며, 흔히 하나의 소재에 적합한 개별적인 염료가 있으며, 또한 염료가 마찰 특성에 부정적인 영향을 끼치지 않습니다. 특히, 마모 특성은 소재 성분(염료도 포함)에 따라 달라지고, 흔히 새로운 색 첨가물은 몇 번이고 마모를 증가시킵니다. 그러므로 iglidur® 부싱 소재마다 정해진 색이 있습니다. 그러나 일부 소재는 거의 똑 같이 보입니다.

10. iglidur® 부싱 플레인 베어링을 어떻게 장착합니까?

iglidur® 부싱 플레인 베어링은 압입 부싱입니다. 그 내경은 베어링이 H7 하우징 내경에 압입된 후에만 해당 공차로 조정됩니다. 압입의 초과 치수는 내경의 약 2%까지 가능합니다. 이로써 압입 베어링의 확실한 고정이 확보되었습니다. 그러므로 하우징 안에서 축 또는 반경 방향 이동은 분명히 방지해야 합니다.
하우징의 내경은 모든 베어링에 대해 공차 H7로 만들어져야 하고, 가능한 매끄럽고 고르며 모따기 처리되어야 합니다. 장착은 수평력으로 합니다. 센터링 혹은 캘리브레이션 핀의 사용은 베어링 손상 및 클리어런스 확장으로 귀결됩니다.
iglidur® 부싱 플레인 베어링의 강제 맞춤

11. iglidur® 부싱 플레인 베어링의 결합에 대해서 무엇을 권장합니까?

표준의 경우에 당사는 초강력 접착제의 사용 경험이 많습니다(예: : Loctite 401). 결합하기 어려운 iglidur® 부싱 J와 같은 소재의 경우, 2-성분 시스템을 사용하여 크게 좋은 결과를 제공했습니다(예: g. Loctite 406 + Primer 770). 고온 응용의 경우, 에폭시 수지 시스템을 사용했던 좋은 경험이 있습니다(예: Hysol).
게다가 모든 결합 연결의 경우, 작업물을 완전히 청소하고 그리스가 없도록 하는 것이 필수입니다. 이 작업은 전용 세제이지만 간단하고 효과 빠른 탈지제로 실시합니다. 접촉 표면을 거칠게 하는 것도 부착 효과를 강화합니다. 결합은 일반적으로 보조하는 조치일 뿐이고 압입을 완전히 대체하지는 못합니다.

12. iglidur® 부싱 플라스틱 플레인 베어링이 왜 환경 친화적입니까?

1.1 igus® iglidur® 부싱 N54 플라스틱 부싱은 54%가 재생 가능한 원자재 소재로 만들어졌습니다.
개구리 커미트의 말 중에 “녹색으로 있는 건 쉽지 않아"라는 말이 있습니다. 그가 머핏이기만 하다면 커미트의 말은 일리가 있습니다 – 오늘날에는 많은 회사들이 환경에 남기는 탄소발자국을 줄이기 위하여 노력하고 있습니다. 그러나 보다 더 환경 친화적으로 작동하는 건 하룻밤 사이에 일어나지 않습니다. 그것은 보통 많은 다른 영역에서 시간이 흐르면서 발생한 변화의 정점입니다. 따라서, 설계 엔지니어로서 귀사가 만드는 조그마한 변화가 이 운동에 어떤 도움이 될까요? 대수롭지 않게 들릴 수도 있지만, 건식 플라스틱 부싱을 사용하면 환경에 부정적인 효과를 크게 줄일 수 있습니다.
여기에는 환경 친화적인 플라스틱 부싱을 사용해야 하는 네 가지 이유가 있습니다.

1. 플라스틱 부싱은 윤활제를 필요로 하지 않기 때문에 환경을 깨끗하게 유지합니다. 미국에서 연간 10억 갤런의 산업용 윤활제가 소비되고 있으며, 그 중에서 40%가 환경으로 배출된다고 추산됩니다. 트라이볼로지적으로 최적화된 플라스틱 부싱 기술이 지속적으로 발달한 덕분에, igus®는 무수히 증가하는 응용에 대해 환경적 고려 방침에 따라 금속 부싱 대체품을 공급할 수 있게 되었습니다. 지저분한 윤활제를 필요로 하는 금속 또는 동 베어링과는 달리, 모든 iglidur® 플라스틱 부싱은 빠져나올 수 없는 수 백만 개의 작은 챔버 안에 박힌 고체 윤활제를 사용합니다. 즉, 부싱이 오일이나 그리스를 일체 필요로 하지 않으며, 그래서 오염 물질이 환경으로 배출되지 않게 됩니다.

2. 플라스틱 부싱은 매우 경량이기 때문에, 연료 소모 및 탄산 가스 발생을 줄입니다. 감소된 중량은 질량을 낮추고 결과적으로 에너지 소비를 낮추게 됩니다.

3. 플라스틱 부싱의 높은 내화학성은 생태계에 또 다른 긍정적인 측면입니다. 금속은 이런 효과를 달성하기 위해 흔히 환경에 친화적이지 않은 고에너지 아연 도금 배스를 사용하여 코팅해야 합니다.

4. 금속 베어링과 비교해서 플라스틱 부싱을 생산하는 데는 에너지가 덜 필요합니다. 예를 들어, 알루미늄 1리터를 생산하기 위해서는 원유 15리터의 에너지가 필요하고, 강철 1리터를 생산하기 위해서는 원유 11리터의 에너지가 필요합니다. 이와 비교하여, 플라스틱 1리터를 만들기 위해서는 원유 1리터의 에너지만 있으면 되며, 이 값은 식물성 오일 기반 플라스틱 분야에서 지속적인 혁신을 바탕으로 더욱 감소될 것으로 기대됩니다.

금속이 무거울 수록 동작을 유지하기 위해 더 많은 에너지가 필요합니다.

13. iglidur® 부싱 폴리머 플레인 베어링이 샤프트 선택에 어떻게 영향을 미칩니까?

1. 비용 요소
iglidur® 부싱 플라스틱 베어링 제품군
비용 절감은 대부분의 회사에서 중요한 요소입니다. 저렴한 샤프트 소재의 사용 여부는 선택한 베어링에 달려 있습니다.

예를 들어, 볼 베어링은 매우 단단하고(60HRC 이상) 매끄러운 샤프팅을 필요로 합니다. 동 베어링도 유사합니다. 샤프팅은 사용되는 동 소재보다 더 단단해야 합니다. 이러한 요구사항 때문에 샤프팅 선택은 제한됩니다. 덜 비싼 샤프팅 소재는 응용에 적합하지 않을 수 있습니다.
플라스틱 부싱은 다양한 샤프트에서 사용될 수 있기 때문에 조금 더 많은 선택을 제공합니다. igus® iglidur® 부싱 플레인 베어링은 다양한 소재로 제공됩니다.
그러므로 응용 및/또는 필요한 사용 수명에 가장 적합한 iglidur® 부싱 베어링 소재와 최저 가격의 샤프트를 결합할 수 있습니다. 베어링과 샤프트는 전체 기계/장치의 사용 수명만큼만 길게 지속되어야 합니다. - 왜 기계보다 더 오래가는 비싼 샤프트 및/또는 비싼 베어링을 선택합니까?
2. 마모의 측면
너무 매끄러운 샤프트로 인한 부식 손상.
비용 요소 외에도, 베어링 시스템으로 샤프팅을 설계할 때 고려해야 할 사항이 많습니다. 이 사항을 고려하지 않으면 사용된 베어링의 성능에 많은 요소가 영향을 줄 수 있습니다. 샤프트가 너무 거칠면, 마모가 문제 될 수 있습니다. 매우 거친 샤프팅은 줄처럼 작동하여 운동하는 동안에 베어링 표면으로부터 작은 입자를 분리시킵니다. 샤프트의 표면이 너무 매끄러우면, 샤프트와 베어링의 표면이 서로 붙어 있을 경우 마찰이 증가될 수 있습니다. 정적 및 동적 마찰 사이의 차이가 클 때, 맞물리는 표면 사이가 부착, 스틱 슬립— 삐걱거리는 소음이 특징적인—이 문제가 될 수 있습니다.

또 다른 중요한 고려사항은 얼마나 단단하고 부드러운 입자가 베어링 및 샤프트에 손상을 줄 수 있는가 입니다. 입자가 베어링과 그와 맞물리는 표면 사이에 들어가면, 모두 마모가 증가할 수 있습니다. 오물, 먼지 및 종이 섬유는 문제를 일으킬 수 있는 몇 가지 요소들입니다. 함침된 고체 윤활제를 통해 자동 윤활하는 베어링은 베어링 위치에 지방이나 오일이 없기 때문에 오물 속에서 좀더 길게 지속할 수 있습니다. 이는 오물 입자가 샤프트 및 베어링으로 끌려 들어가거나 달라붙지 않음을(윤활제를 잘 바른 자전거 체인 관찰할 수 있는 것처럼) 의미합니다. - 따라서 열악한 응용 분야에서 덜 비싼 샤프트를 사용할 수 있도록 합니다. 시장에는 수많은 샤프트 소재가 있으며, 각각은 베어링 마모에 다르게 반응합니다. 여기에는 기타 알루미늄, 표면 경화강, 스테인레스강 및 크롬 도금 강이 포함됩니다. 결국 응용 조건 및 사용 수명의 요구사항이 사용하게 될 샤프트를 결정합니다. 적합한 iglidur® 부싱 플레인 베어링을 선택할 때, 어떤 표준 샤프트 유형이 기본적으로 사용될 수 있습니다.
알루미늄 샤프트의 마모 테스트
예를 들어, 경질 크롬 도금 샤프트는 매우 단단하지만 매끄럽기도 합니다. iglidur® 부싱 플라스틱 플레인 베어링은 다른 유형의 샤프트보다 이 유형의 샤프트일 때 평균적으로 마모가 적습니다. 표면 거칠기가 낮은 덕분에 각각의 경우 스틱 슬립 효과가 발생할 수 있습니다. 습한 영역 및 식품 가공에서 사용은 다양한 스테인레스강이 선호되는 반면에, 경질 코팅된 알루미늄은 훨씬 적은 하중 및 낮은 중량이 필요한 응용에 적합합니다. iglidur® 부싱 J와 연결에서 최고의 마찰 계수가 제공됩니다.


14. 핀 게이지 측정은 어떻게 이루어집니까?

1.1 무엇보다도, igus®는 소위 "합격/불합격 테스트"라는 게이지 검사를 통해 당사의 베어링이 반드시 사양을 지키고 설치 후 제대로 작동하게 합니다.

첫 번째, 베어링을 테스트 하우징 속으로 밀어 넣습니다. 이때, 주의하여 베어링이 손상되지 않고 장착되도록 해야 합니다. 이를 위해서 삽입 시 모따기를 가장 적합한 25-30도로 설정하는 것이 좋습니다. 게다가 베어링을 압입하기 위해 레벨 펀치로 누르는 것이 좋습니다. 이는 가장 효율적인 설치 방법입니다. 베어링을 무결성 상태로 보존하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, 망치를 사용하면, 설치한 베어링이 울퉁불퉁할 수 있습니다.

1.2 igus®는 설치하는 동안 플레인 베어링을 압입하기 위해 프레스 사용을 권장합니다.

실제 게이지 검사 다음에 베어링을 설치합니다. 특히, 핀이 자체 중량으로 베어링을 관통하여 떨어지면 "합격'인 반면에, 핀이 베어링을 관통하여 떨어지지 않거나 "달라 붙는" 경우에는 "불합격"입니다. 보통 게이지는 각 게이지가 걸린 크기로부터 정확하게 결정할 수 있도록 0.01mm 단계로 등급이 나뉘어집니다.

핀이 실제 응용에서 샤프트처럼 작동하고, 베어링의 가장 좁은 직경을 재현하기 때문에 게이지 테스트는 가능한 가장 정확한 품질 검사입니다. 보통 이러한 측면이 응용에서 결정적입니다. 사출 성형으로 인해 베어링과 무관한 "불균일성"이 고려되지 않으므로, 게이지 검사는 특히 플라스틱 베어링에 적합합니다. 가장 적합한 글라이딩 표면은 나중에 베어링 및 샤프트의 불균일성을 평탄화하는 런인 기간 동안 작업에서 이루어지게 됩니다.
베어링 품질 검사에 사용할 수 있는 다른 테스트들이 있지만, 플라스틱 베어링에 이 방법들을 적용할 때 부정확할 수 있습니다. 특히, 캘리퍼스 사용은 피해야 합니다. 정확도 수준에 따라서 캘리퍼스는 보통 긴급한 품질 검사에서만 허용됩니다. 측정 지점에서 게이지에 의해 적용되는 압력에 따라 측정이 잘못 이루어질 수 있습니다. 이런 이유로 게이지 테스트가 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.

접근 가능성에 따라 설명한 테스트를 일련의 구성품에 직접 실시할 수도 있습니다(특별히 만들어진 테스트 하우징에서는 안 됨).


15. 자동 윤활 폴리머 플레인 베어링에서 무엇이 그렇게 특별합니까?

고성능 플라스틱으로 만든 예측 가능한 특성이 있는 동질로 구조화된 플레인 베어링
일부 엔지니어는 설계에 플라스틱 베어링의 사용을 주저합니다. 아마도 수년 동안 금속 및 동 베어링을 신뢰하여 사용했거나 아니면 단순히 플라스틱은 열악한 응용 또는 환경에서 견디지 못한다고 단순히 생각할 수 있습니다. 그러나 플라스틱 베어링은 극한 온도, 무거운 하중 및 고속 환경에서 충분히 견딜 수 있습니다. 그렇지만 사용 가능한 옵션의 장점과 단점을 모두 이해하는 것이 중요합니다. 자동 윤활 폴리머 베어링은 극히 작은 입자로 동질의 소재 속에 박혀 있는 고체 윤활제를 포함하고 있습니다. 작동에서 이 고체 윤활제가 마찰 계수를 감소시킵니다. 지방이나 오일처럼 씻어 없애지 못하며, 동질의 구조로 인해 베어링의 전체 벽 두께에 분포되어 있습니다. 겹으로 쌓은 구조와 달리, 베어링의 전체 벽 두께는 거의 동일한 글라이드 특성이 있는 마모 영역으로 사용할 수 있습니다.
게다가 대부분의 iglidur® 부싱 소재는 압축 강도를 증가시키는 보강 소재를 포함하고 있습니다. 이는 높은 힘과 에지 하중을 견디는데 도움이 됩니다.
이런 구조 덕분에 iglidur® 부싱 플레인 베어링은 다양한 샤프트 유형-하중에 따라 소위 연성 샤프트에서도 사용될 수 있습니다. 그러므로 비용이 최적화된 조합을 언제나 찾을 수 있습니다.
고성능 플라스틱으로 만든 iglidur® 부싱 베어링을 다른 표준 플라스틱으로 만든 베어링과 비교해서는 안 됩니다. 특정 응용 매개변수를 기반으로 한 iglidur® 부싱 플라스틱 베어링의 사용 수명을 정확하게 계산할 수 있습니다. igus®는 전문가 시스템(하중, 회전 속도, 온도뿐만 아니라 추가 응용 매개변수가 입력되는 특수 데이터베이스)을 제공합니다. 테스트 데이터를 근거로 시스템이 적합한 플라스틱 베어링 및 예상 사용 수명을 결정합니다.
복합 베어링은 다양한 층들로 구성됩니다. 연성 글라이딩 층은 외부 입자 또는 부적절한 취급에 의해 쉽게 손상될 수 있습니다.
iglidur® 플라스틱 부싱은 단순한 플라스틱 부싱부터 테스트를 거친, 비교된, 그리고 사용 가능한 기계 구성품에 이르기까지 단계를 이루고 있습니다. 중요한 이점은 다음과 같습니다.

1. 불편한 윤활제 필요 없음: 자동 윤활 베어링은 고체 윤활제를 포함하고 있습니다. 이 윤활제는 마찰 계수를 낮추고, 오물, 먼지 및 기타 오염 물질에 민감하지 않습니다.

2. 유지보수 필요 없음: 대부분의 응용 영역에서 플라스틱 베어링이 동, 금속 코팅 및 사출 성형 베어링을 대체할 수 있습니다. 오물, 먼지 및 화학물질에 대한 내성으로 인해 플라스틱 베어링은 '간편한 설치 및 유지보수(fit-and-forget)' 솔루션입니다.

3. 비용 절감: 플라스틱 부싱은 비용을 최대 25%까지 절감합니다. 높은 내마모성, 낮을 마찰 계수를 특징으로 하며, 다양한 응용에서 더 고가의 다른 제품을 교체할 수 있습니다.

4. 지속적으로 낮은 마찰 및 마모 계수: 구조로 인해 플라스틱 베어링은 사용 수명 전반에 걸쳐 지속적으로 낮은 마찰 및 마모 계수를 보장합니다. 예를 들어, 오물에 의해 글라이딩 층이 손상될 수 있는 금속 복합 베어링과 비교해서, 플라스틱 베어링은 흔히 더 길게 지속됩니다.

5. 절대 내부식성 및 높은 내화학성: 플라스틱 베어링은 녹슬지 않으며, 많은 주변 매체에 대해 내성이 있습니다.


16. 폴리머 플레인 베어링과 관련하여 igus®의 핵심 역량은 무엇입니까?

매년 igus® 엔지니어들은 백 개 이상의 신소재 화합물을 개발합니다.
몇 년 사이에 igus® 소재 개발자들은 수백 개의 소재 화합물을 개발했으며, 그 중에서 거의 40개가 폴리머 플레인 베어링 카탈로그에 들어갔습니다. 원칙적으로, 구성은 대부분 같습니다.

1. 베어링의 기본적인 트라이볼로지, 기계, 열 및 화학 특성을 미리 결정하는 기본 폴리머

2. 베어링에 높은 기계적 하중 용량을 제공하는 파이버 및 충진 소재

3. 마모 및 마찰을 크게 최적화하는 고체 윤활제

igus®는 계속하여 모든 응용 시나리오에 대해 새로운 폴리머 혼합을 개발하고 있으며, 매년 연구실에서 10,000회 이상의 테스트를 실시하고 있습니다. 대부분의 다른 베어링 제조업체와 달리, igus®는 고성능 플라스틱에만 주력하고 있으므로 사출 성형을 통해 플라스틱을 플레인 베어링으로 경제적으로 가공할 수 있게 되었습니다. 이 폴리머 플레인 베어링은 다양한 산업에서 사용되고 있으며, 그 중에서도 농업, 의약, 자동차 산업, 포장, 항공, 스포츠 장비, 기계 엔지니어링 등에 사용되고 있습니다. 또한, igus®는 테스트 결과로 종합 데이터베이스를 구축합니다. 각각의 폴리머 혼합을 테스트한 후, 독특한 수명 계산 프로그램인 전문가 시스템용으로 결과를 데이터 풀에 추가합니다.이 전문가 시스템에서 최고의 플라스틱 베어링 및 예상 사용 수명을 계산하려면, 귀사의 응용에서 최대 하중, 속도, 온도, 그리고 샤프트 및 하우징 소재를 입력하십시오.

17. 플레인 베어링의 마모에 영향을 미치는 요소는 무엇입니까?


1: 진동 동작에서 igus®에 의한 iglidur® 부싱 폴리머 플레인 베어링의 마모 검사.

영향을 주는 요소:

샤프트 선택: 다른 유형의 플레인 베어링에 대해서는 다른 샤프트 소재를 권장합니다. 각 샤프트-베어링 조합으로 다른 마모 결과가 나타납니다.

하중: 반경 방향 하중 및/또는 표면 압력이 증가하면, 플레인 베어링의 마모 역시 증가합니다. 일부 플레인 베어링은 낮은 하중용으로 설계되었으며, 일부는 높은 하중용입니다.

속도 및 운동 유형: 속도가 증가하면 마모 역시 증가합니다. 운동 유형(진동, 회전 또는 선형)은 마모 비율에 상당한 영향을 줍니다.

온도: 특정 한계 이내에서는 온도가 베어링의 마모에 거의 영향을 주지 않지만, 이 온도 역시 마모를 기하급수적으로 가속화시킬 수 있습니다. 소재 선택에 따라, 플라스틱 베어링은 실재로 넓은 온도 범위에서 적합합니다. 그러나 최대 적용 온도를 초과하면, 마모가 크게 증가할 수 있습니다. 대부분의 iglidur® 부싱 소재에서 마모 비율은 온도가 올라가면 증가합니다. 물론 더 높은 온도에서 최소 마모에 도달하는 예외도 있습니다.

지저분한 환경: 오물 및 먼지가 샤프프와 베어링 사이에 축적될 수 있습니다. 이것이 마모의 원인이 됩니다. 자동 윤활 플라스틱 부싱은 이런 상황에서 이점을 제공합니다: 오일 없이 작동하기 때문에 오물 및 먼지가 샤프트에 자국을 내거나 베어링을 손상시키지 않습니다.

화학물질과 접촉: 폴리머 플레인 베어링은 절대적인 내부식성 및 다양한 화할 물질에 대해 내성이 있습니다. 그러나 특정 화학 물질은 플레인 베어링의 구조적 특성을 변화시킬 수 있으며, 이는 베어링의 경도를 감소시키고 마모를 증가시킵니다.


2: 다양한 유형의 샤프트를 사용한 마모 테스트.

이 모든 사항에 대해 다음과 같이 적용할 수 있습니다. 응용 및 언급한 매개변수에 대해 더 잘 알수록, iglidur® 부싱 소재 선택 및 사용 수명 예상은 더 정확할 수 있습니다. 올바른 소재의 선택은 사용 수명에 결정적인 요소입니다.


18. 베어링 간극에 대해서 베어링 마모의 효과는 무엇입니까?

베어링의 마모는 일반적으로 베어링의 내부 직경이 되는 글라이딩 표면의 소재가 제거되는 것입니다.

베어링과 샤프트 사이의 간극은 베어링 및 샤프트의 공차로부터 계산할 수 있습니다.


시운전에서 실제 시작 간극은 측정한 베어링의 실제 내부 직경과 측정한 샤프트의 실제 외부 직경 사이의 차이입니다. 베어링 내부 직경의 마모는 직경을 늘리고, 그로 인해 유격이 증가합니다.
iglidur® 부싱 플레인 베어링은 층이 겹쳐진 구조로 되어 있지 않으며, 그로 인해 전체 벽 두께가 마모 영역으로 사용 가능하며, 베어링은 지정된 마모 한계가 없습니다. 대신 응용에서 허용된 최대 간극에 의해 마모 한계가 결정됩니다. 그러므로 응용 및 사용자 요구사항에 따라서 크게 달라질 수 있습니다. 정밀 컨트롤 밸브만이 마모의 극히 일부분만을 허용합니다(그러므로 간극이 증가됩니다). 50mm보다 큰 샤프트 직경을 가진 농업 응용 분야에서, 1mm 이상의 간극은 중요하지 않습니다.

19. iglidur® 폴리머 플레인 베어링 대신 xiros® 폴리머 볼 베어링을 사용하는 경우는?

낮은 하중에서 1.5m/s의 속도로 회전 동작이 계속 발생할 수 있는 모든 상황에서는 일반적으로 iglidur® 플레인 베어링보다 xiros® 폴리머 볼 베어링이 선호됩니다. 플레인 베어링과 비교해 보면, 폴리머 베어링은 마찰 값이 매우 낮아 열 발생과 마모가 적습니다.
 
볼 베어링의 내경은 주요한 매개변수입니다. 내경이 작을수록, 베어링의 분당 회전 수가 적어지므로 열 발생과 열 전달에 긍정적인 영향을 줍니다. 볼 베어링 직경이 증가할수록 최대 하중 지지 용량이 증가하지만, 반면에 최대 회전 속도는 감소합니다.

20. 스틱 슬립 효과란 무엇을 말합니까?

스틱 슬립 효과는 두 고체가 서로 미끄러질 때 나타나는 간헐적인 글라이딩 특성을 말합니다. 이 현상은 한 고체가 이동하여 그 정적 마찰이 동적 마찰보다 매우 클 때 발생합니다.
 
매끄러운 바닥에서 무거운 판지 상자를 미는 경우를 생각해 보겠습니다. 판지 상자가 무겁기 때문에 정적 마찰을 능가하려면 큰 힘을 가해야 합니다. 정적 마찰은 판지 상자가 이동하지 않으려는 저항을 말합니다. 카드보드 상자가 미끄러지듯 이동합니다. 매끄러운 표면과 그 결과로 인한 낮은 동적 마찰로 인해 상자는 빠르게 가속됩니다. 판지 상자의 빠른 글라이딩 동작 덕분에 판지 상자에 적은 힘을 전달하기만 하면 됩니다. 결국 상자에 가한 힘은 정적 마찰을 능가하기에 불충분합니다. 판지 상자는 정지하게 되고, 정적 마찰을 능가하기 위해 다시 큰 힘을 가해야 하는 이러한 과정이 반복됩니다. 정지 – 이동 시작 – 미끄러짐 – 속도 감소 – 정지 – 이동 시작… 사실상 이 효과는 훨씬 더 큰 속도에서 발생하고 딱딱 맞부딪치는 소리로 알 수 있습니다. .
 
이 현상은 다양한 응용에서 발생합니다. 차량 앞유리에 있는 와이퍼가 딱딱 맞부딪치는 소리를 냅니다. 칠판에 글씨를 쓸 때 부적절한 각도로 쓰면 분필에서 찍하는 소리를 냅니다. 문 경첩에서 삐걱거리는 소리가 납니다. 그리고 바이올린이나 첼로와 같은 현악기를 잘못 연주하면, 줄과 활의 헤어 사이에 스틱 슬립 효과로 인해 발생한 진동 음이 납니다. .
1. 힘 > 정적 마찰
힘(벡터 1)은 정적 마찰(벡터 2)를 능가합니다. 판지 상자가 움직이기 시작합니다.
 
2. 힘 = 정적 마찰
정적 마찰이 동적 마찰(벡터 2)로 변하고 판지 상자가 빠르게 미끄러집니다.
 
3. 힘 < 동적 마찰
힘(벡터 1)이 동적 마찰(벡터 2)을 능가하기에 부족합니다.

21. iglidur® 플레인 베어링은 RoHS 규정을 준수합니까? 그리고, ROHS는 실제로 무엇을 의미합니까?

EC Directive 2002/95/EC("RoHS 1")은 2013년 1월 3일부터 EC Directive 2011/65/RU("RoHS 2")로 대체되었습니다.
이 지침은 EC 지역 내에서 판매되는 전자 및 전기 장비에서 바람직하지 않은 성분을 제한하고 있습니다. RoHS는 "Restriction of Hazardous Substances([특정] 유해 물질 [사용] 제한)"의 약어입니다.
많은 재료와 제품에서 완벽한 제거가 불가능한 기술적 제한이 있기 때문에 특정 임계값이 정해져 있습니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.