배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

UEFA EURO 2008의 준비

축구 테이블은 브레머하펜 대학교 이동대학의 전시물이고 훈련 대상물입니다.

페터 로데씨는 2008년 6월 유럽 축구 챔피언 시작 전에 축구 테이블을 완료하여 유로2008의 준비를 조기에 완료하기를 바랍니다.
As part of his diploma thesis, Peter Rohde is constructing a soccer table in which the opponent is a fully automated computer. The table shows the possibilities of sophisticated automation and highly qualified control technology.

On one side are the challengers (one or two people) who take on the game against their fully automated opponent, who is moved by controlled motors. Sensors and actuators have to respond at lightning speed and are controlled by images from a high-speed camera. This determines the position of the ball and uses this to derive a strategy for the playing figures.

For the construction, igus supplied a high-quality lead screw linear system with high helix lead screw, linear guides that serve as the computer's play rods, and igubal® spherical plain bearings that ensure the flexible mounting of the challenger's play rods.

igus® was chosen as a collaboration partner because of the good cooperation in previous projects. Based on a commercially available soccer table, the investigations quickly revealed that the required dynamics and precision cannot be achieved with the built-in standard bearings. The drylin® R - FJUM-01 bearings meet these two criteria with flying colours and can also be easily integrated into the table. Very low coefficients of friction enable extreme dynamics and the high abrasion resistance in dry operation ensures maintenance-free operation. Furthermore, the bearings are ideally suited for the rotating or oscillating movements of the play rods.

The transverse movement of the rods takes place via high-quality drylin® SHTS lead screw linear guides with high helix lead screw and attached igubal® rod ends. These components were selected because they are extremely delicate. Thus, the view of the human opponent is only minimally restricted and can also be moved quickly and easily.
유연성 있는 장착과 무보수: igubal® 구형 베어링
축구 테이블은 브레머하펜 대학교 이동대학에서 대중에게 개방됩니다. 호흐슐모빌은 대중용 버스를 개조하여 만든 이동식 전시장입니다. 다양한 연구 과정의 전시물이 버스에 전시되어 있으며, 브레머하펜 인근의 학교와 연구 센터는 이 전시물을 검토 및 시험할 수 있습니다. 따라서 축구 테이블은 우수한 준비도구가 됩니다: 첫째는 학생들이 기술적 및 과학적 과정에 관한 정보를 얻을 수 있다는 것이고, 둘째는 2008 유럽 챔피언 대회를 위한 전문적인 준비에 관한 것입니다.

기타 적용 제품 정보

매우 다양한 분야에서의 흥미로운 적용을 여기서 볼 수 있습니다.

기타 프로젝트 페이지



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.