배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

케이블 및 호스 패키지

e-chain® 에 있어 케이블과 호스에 대한 일반적인 규칙

igus® e-chain system®의 주요 이점은 다양한 형태의 데이터 케이블과 에너지 공급원들을 하나의 시스템 내에 안정하게 수용한다는 것입니다. 이구스는 e-chain® 내부에 놓이는 전선관의 최적 분리 배치를 권장합니다. 그러나 이는 고객의 최종 선택에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 버스- 와 모터 케이블 사이의 최소 거리를 유지시키는 것이 가능합니다. 같은 공간에 공압, 전기 및 유압 시스템을 혼합하여 사용할 수 있습니다. 시스템의 수명에 있어 사용되는 케이블의 품질뿐만 아니라 e-chain® 내부에 있는 개별 케이블의 정렬과 공간 조건이 중요합니다. 다양한 분리 옵션들은 e-chain®이 각 용도의 특정 요구조건들을 만족할 수 있도록 합니다. 이 장에서 이구스는 귀하에게 자세한 권장사항들을 일러주고자 합니다. 다양한 적용 변수로 인해 이구스의 무료 상담 서비스를 받아 보시길 강력히 권장합니다. 사용하시는 케이블(또는 각종 호스)의 요구사항에 따른 목록을 주시기만 하면 최대한 빠른 시간 내에 이구스가 귀하를 위해 마련한 권장사항을 받아보실 수 있습니다.

케이블 및 호스의 최대 직경

케이블 그리고/또는 호스의 최대 직경은 최소 여유공간과 선택된 e-chain®/E-Tube의 내부 높이에 따라 달라집니다. 예를 들어 최소 여유 공간은 원형 전기 케이블의 경우 10%, 유압 호스의 경우 20%가 될 것 입니다. e-chain®은 인접 케이블이나 호스 간의 최소 측면 간격이 유지될 때 이상적으로 충진됩니다. 케이블의 종류, 운동성 및 예상 수명에 따라 추가 공간 확보가 필요합니다. 특정한 경우에 여유 공간은 더 넓게 확장될 수 있습니다. 이구스와 상의해주시기 바랍니다.

e-chain® - 분배

매우 다양한 직경을 가진 케이블과 호스는 서로 분리되어 놓여야 합니다. 분리는 모듈 분리대를 사용하면 됩니다. 케이블과 호스는 어떤 상황에서도 얽히는 경우가 있어서는 안됩니다. 따라서 서로 인접한 몇몇 비슷한 케이블이나 호스가 놓인 공간의 여유 높이는 케이블/호스 직경의 1.5 배 이상이 되지 않도록 해야 합니다.
이 사례에서 유압 및 전기 케이블이 서로 분리되어 있습니다.
igus® 내부 분리로 깔끔하게 설치된 케이블
모듈형 e-chain system®은 내부 분리를 위한 모든 필요 조건들을 해결해 줍니다.
정보 아이콘 규칙:

최대 케이블 또는 호스 직경

분리

곡률 반경


 
전기 케이블은 사방으로 최소 10%, 유압 호스는 20%의 여유 공간을 필요로 합니다.
(설치 가능한) 최대 케이블 직경은 각 시리즈 페이지에 규정되어 있습니다.

분배 규칙

케이블과 호스가 같은 방향으로 항상 자유롭게 이동할 수 있고 에너지체인 반경 내에서 인장력이 가해지지 않도록 유지해야 하기 때문에 이러한 규칙이 적용됩니다. 고속 어플리케이션 및 부하 주기 횟수가 높은 경우, 케이블이나 호스는 수평 분리대 없이 서로 겹쳐서 포설되어서는 안 됩니다. 케이블과 호스의 직경이 너무 다양할 때 또는 적용 주기 횟수가 0.5m/s 이상의 속도에서 연간 10,000 이중 스트로크를 초과할 때는 분리대를 사용하는 수평 분리가 필요합니다.

분배 규칙:

D1 + D2 > 1.2 x hi
규칙 1 - 만약 케이블 직경의 합이 e-chain® 내부 높이의 1.2 배보다 크다면, 두 케이블/호스 사이를 분리할 필요가 없습니다. 두 케이블/호스는 서로의 상부에 가이드되지 않은채 포개어지거나 뒤엉켜서는 안됩니다.
 
d1 + d2 ≤ 1,2 x hi
규칙 2 - 만약 케이블 직경의 합이 e-chain® 내부 높이의 1.2 배 보다 작거나 같다면, 내부 높이를 줄이기 위해 수직 분리대 또는 수평 가로분리대를 설치해야만 합니다. 이는 d1 과 d2 의 뒤엉킴을 막기 위함입니다.

분배를 위한 추가 지침

케이블 또는 호스의 중량은 e-chain® 의 폭을 따라 균형 있게 분배되어야 합니다. 다른 외피 재질을 가진 케이블과 호스는 서로 "인접하지" 않도록 해야 합니다. 필요하다면 서로 분리해서 놓아야만 합니다. 모든 igus® chainflex® 케이블은 케이블이나 호스 단독으로 또는 다른 제품과 함께 사용될 수 있습니다. 케이블과 호스는 체인의 이동단에 항상 고정되어야 합니다. 고정단은 항상 스트레인 릴피프로 감싸야 합니다. 길이 변화가 있는 특정 유압 호스 혹은 다른 고압 호스에 대해서만 예외를 찾아볼 수 있습니다. ("유압 호스"를 참고하세요) 일반적으로 e-chain®이 보다 빠르고 빈번하게 작동할수록 체인 내에서 케이블과 호스를 정확히 배치하는 것이 중요합니다. 폭넓고 다양한 가능성들이 필요한 고객의 모션 적용을 위해 이구스는 무료 상담 서비스를 제공하고 있습니다.

곡률 반경 R

e-chain®의 곡률 반경은 고객의 사용하는 "가장 굵은" 또는 "가장 뻣뻣한" 케이블이나 호스에 달려 있습니다. 케이블 제조업체의 권장사항에 따라 굽힘 반경을 적용해야 합니다. 최소치보다 큰 곡률 반경을 선택하면 제품 수명에 긍정적 영향을 미치게 됩니다. 케이블에 지정된 최소 굽힘 반경은 정상 온도에서 사용을 나타냅니다. 따라서 다른 굽힘 반경의 사용이 권장될 수 있습니다. 모든 케이블 및 호스의 굽힘 반경, 내부 분리 및 사용 수명이 최적으로 맞춰진 완벽한 에너지체인시스템을 권장합니다. 또한 igus®의 chainflex® 케이블은 수백만 스트로크에 최소 5 x d의 굽힘 반경을 허용합니다.

이구스는 완전한 e-chain system®의 사용을 권장합니다 - 모든 케이블과 호스의 곡률 반경, 내부 분리 및 제품 수명은 서로 최적으로 매치되어 있습니다.


 
다양한 케이블/호스를 위한 여유 공간 (%)

원형 전기 케이블: 10%

플랫 전기 케이블: 10%

공압: 5 ~ 10%

유압: 20%

호스: 15 ~ 20%

e-chain® 과 E-Tube의 내부는 직경의 80% 이상 채워지지 않도록 주의해주시기 바랍니다.

전기 케이블을 위한 "주변" 여유 공간 확보
igus® 프로그램은 최대 12가지의 다른 곡률 반경을 재고로부터 공급합니다 - "스토레벨트-다리-설계"
이구스는 완전한 e-chain system®의 사용을 권장합니다: 모든 케이블과 호스의 곡률 반경, 내부 분리 및 제품 수명은 서로 최적으로 매치되어 있습니다.
 

원형 전기 케이블

전기 케이블에 있어 원형 케이블은 e-chain system®을 위한 안전하고 모듈화된 비용 효율적인 솔루션입니다. 적절한 원형 전기 케이블의 선택을 위해 다음의 기준들을 권장합니다:

최소 곡률 반경과 설치 높이

최소 곡률 반경에서의 긴 제품 수명

고객의 용도에 대한 제품 수명 예측 (단거리 또는 장거리 이동, 행잉 모션 등)

실제 시험으로부터 얻은 제품 수명에 대한 시험 자료

복잡하지 않은 설치 과정 - 케이블의 매달기, 배치 등.

마운팅 브라켓 내부에 직접 결합하는 스트레인 릴리프

차폐 케이블 용 유연한 차폐

내마모성과 비점착성의 외피

값비싼 별도 주문 설계를 피하기 위한 폭넓은 선택

버스 케이블 및 광 케이블의 경우 특히 주목해야 할 것은 최소 곡률 반경에서의 수백만 스트로크 이후에도 우수한 전송률과 쉴드 상태를 유지한다는 것입니다.

원형 전기 케이블의 설치와 스트레인 릴리프

1
케이블은 뒤틀림 없이 똑바로 놓여져야 합니다. 케이블은 스풀의 상부로부터 풀지 말아야 합니다. igus® chainflex® 케이블은 e-chain® 내에 바로 설치될 수 있도록 준비되어 있습니다. 또한 설치 전에 절단하거나 포설할 필요가 없습니다.
2
케이블은 각 개별 케이블이 좌우로 자유롭게 이동할 수 있도록 놓여져야 합니다.
3
케이블은 반경을 따라 자유롭게 이동할 수 있어야 합니다. 이는 만일 상부 주행이 케이블의 최대 곡률 반경에서 작동하는 경우 이중 점검해야 합니다.
4
만일 다양한 직경의 몇몇 케이블 그리고/또는 호스를 놓아야 한다면 가로분리대나 igus® 내부 분리대를 사용한 e-chain® 내부의 분할이 필요합니다. 케이블과 호스가 서로 꼬이는 것을 방지하는 것이 중요합니다.
5
다른 외피 재질을 가진 케이블과 호스를 사용하는 경우에는 "들러붙지" 않도록 하는 것이 중요합니다. 필요하다면 분리 시스템을 이용할 것을 추천드립니다. igus® chainflex® 케이블은 전 제품군에 걸쳐 조합이 가능합니다.
뒤틀림 현상: e-chain® 내에 부적절한 케이블과 호스 배치의 결과
igus® 연구소의 각종 테스트: chainflex® 원형 전기 케이블의 지속적인 개발과 시험
케이블은 반경을 따라 자유로이 이동 가능해야 합니다. chainflex® 케이블은 스트레인 릴리프로 마운팅 브라켓에 직접 고정될 수 있습니다.

공압 호스

원칙적으로 원형 케이블에 적용되는 규칙이 공압호스에도 적용됩니다. 실제로 공압 호스는 마모가 덜 하다는 것이 증명되었습니다. 상담을 통해 "주변에 10% 여유 공간을 남겨야 한다"는 규칙보다 더 가까이 함께 놓일 수 있습니다. 이러한 조건 하에서 양쪽 스트레인 릴리프가 필요합니다. 공압 호스가 고무로 만들어진 경우, 서로 혹은 다른 케이블에 들러붙는 것을 방지하기 위해 "10 % 여유 공간" 규칙을 엄격히 따르도록 권장합니다.
 
igus® 프로그램은 폴리머 공압 호스: "chainflex® Air" 또한 제공합니다.
서로 인접 혹은 상하부가 분리 배치되어 있는 여러 공압 호스로 사전 조립된 e-chain system®

플랫 케이블

플랫 케이블은 곡률 반경을 따라 자유로이 이동할 수 있어야 합니다. 서로 인접한 두 플랫 케이블은 분리대로부터 떨어져 있어야 합니다. 만일 두 플랫 케이블이 서로의 위에 놓이는 경우, 수평 igus® 가로분리대의 사용을 강력히 권장합니다. 플랫 및 원형 케이블은 e-chain® 내에서 분리되어 놓여져야 합니다. 스트레인 릴리프는 양 끝단에 부착되어야 하며, 플랫 케이블은 조건 하에서만 e-chain® 내에 사용하도록 권장됩니다.
 
고무로 된 외피는 잠재적인 높은 정지 마찰 때문에 특히 세심하게 규정되어야 합니다.
모든 케이블이 완전히 내부 분리되어 e-chain® 안에 설치된 플랫 케이블과 공압 호스

유압 호스

e-chain® 내에 유압 호스를 설계할 때에 가압 시의 호스 팽창에 특히 주의해야 합니다. e-chain® 내부에 충분한 공간이 남아있어야 하며, 선택된 호스가 충분히 유연해야만 합니다(즉 e-chain®이 요구하는 곡률 반경에 부합해야 합니다). 호스의 글라이딩력과 내마모성 표면도 중요합니다. igus® e-chain®의 모든 크로스바는 넓고 둥글고 매끈한 표면으로 인해 호스의 마모를 최소화시킵니다. 일반적으로 직물 편조된 호스가 철선으로 된 호스보다 더 유연합니다. e-chain® 내에서 유압 호스의 측면 이동이 호스 재질의 마모가 증대되는 결과를 초래할 수 있기 때문에 수직 분리대로 적소에 부자연스럽지 않게 고정되어야 합니다. 하지만 이는 필수는 아닙니다. "스페이서"의 사용과 마찬가지로 체인의 개방 크로스바를 단단히 무는 특수 "고정" 분리대는 분리대의 측면 이동을 막습니다 - 또한 호스가 체인에 강한 진동과 충격을 주는 경우에 이를 견디도록 합니다.
 
유압 호스는 더 넓은 공간을 필요로 합니다: 사방으로 20%의 여유 공간
나무 껍질을 벗기는 기계에 쓰인 유압 호스와 igus® e체인

스트레인 릴리프

유압 호스가 작동 중 스트레칭되는 경우가 많습니다. 스트레인 릴리프를 적용할 때, 더 긴 호스 길이를 보장하거나 편측 스트레인 릴리프 사용을 고려해야 합니다. 경우에 따라, 이동단에 단면 스트레인 릴리프가 허용될 수도 있습니다.

롤클립

거의 모든 경우에 모든 igus® e-chain®의 넓고 매끈하고 둥근 표면은 유압 호스를 마모로부터 보호하기에 충분합니다. 심한 경우에 igus® 롤클립을 설치할 수 있습니다. 호스는 회전하는 일련의 폴리머 실린더들과 접하여 있습니다. "심한" 경우는 매우 부드러운 재질로, 현저히 좁은 곡률 반경이나 높은 운동성 하중을 견디는 것을 포함합니다. 모든 용도의 95% 이상이 롤클립 없이 해결될 수 있습니다.
분리 가능한 igus® 롤클립


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.