이구스의 에너지체인 및 케이블로 기술력 증가 및 비용 절감

이구스는 1970년대 이후로 에너지체인 시스템을 제작하고 있으며, 이 분야의 첫 번째 기업 중 하나였습니다. 이러한 경험으로 이구스는 고객 어플리케이션에서 가장 효과적으로 작동하고 가장 비용 효율적인 에너지 공급 시스템을 제안할 수 있습니다.  어떠한 비용 절감1)도 기술적 향상2)도 제공하지 못하는 경우, 고객께서 요청하면 이구스는 대체 솔루션을 추천합니다.
 
다음 사항에 대해 알아보기:
  • 보증된 절감
  • 기술 향상

1) 설치, 선택, 설계 등에 소모하는 시간이나 비용과 관련한 절감에 대한 이구스의 제안 2) 더 간편한 설치, 내구성, 저소음 작동 등의 형태에서 기술 향상 적용 환경 및 조건에 따라 에너지체인 및 chainflex 케이블에 대한 36개월 보증이 제공됩니다.
기술력 증가 및 비용 절감


 
 
모션 플라스틱 분야에서 55년 경험

이구스는 필요한 어플리케이션과 고객이 원하는 것을 알고 있습니다. 이구스는 당사의 제품과 그 특성을 정확히 알고 있습니다.
그리고 이구스는 고객 기술 장비의 수행 능력을 향상시키고 비용 절감을 제공하기 위해 그러한 제품을 사용하는 방법을 알려 드립니다.



 
▲기술력 증가

...
10년 이상 사용 수명. 36개월 품질 보증*

이구스 에너지체인은 구조적으로 매우 안정적이며 내구성이 있고, 다양한 조건의 많은 어플리케이션에서 안정성을 입증했습니다. 매년 체인과 케이블에서 약 100억회의 사이클이 수행됩니다. 그래서 이구스는 데이터를 기반으로 어플리케이션에서의 에너지체인 수명을 정확히 알 수 있습니다.
 

 
 
 
 
▲기술력 증가

이곳은 매우 작은 주조 공장입니다.
설치 공간이 80% 이상 줄어들었습니다.

에너지체인은 에너지, 데이터, 공기 및 유체를 하나의 시스템으로 이송해야 하는 경우 최선의 모듈형이자 가장 작은 형태의 에너지 공급 시스템이 됩니다. 200,000개 이상의 에너지체인 제품을 보유하고 있는 이구스에는 고객 설치 공간에 적합한 에너지 공급 시스템이 있습니다.
 

 
 
 
▲기술력 증가

경량 및 견고함...
최대 48% 무게 감소

플라스틱이 금속보다 가볍다는 사실은 이제 누구나 알고 있습니다. 이구스의 새 에너지체인은 이전 버전보다 더 가볍습니다. 그리고 에너지체인이 더 가벼워졌다는 것은 충진 무게가 더 커지고 속도가 높아졌음을 의미합니다.
 

 
 
 
▲기술력 증가

초저소음...
25% 소음 방출 감소 

기계 및 플랜트의 소음 방출은 기계 지침 2006/42/EG 이후로 오랫동안 중요한 문제였습니다. 모든 구성품, 특히 가동형 구성품은 기계의 소음 수준을 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이구스 에너지체인은 특히 저소음 및 저진동 제품입니다. 예를 들어, 1m/s에서 32dB(A)인 이구스 에너지체인은 밤에 인적이 드문 주거지의 거리의 소음이나 속삭이는 소리보다 더 조용합니다.
 

 
 
 
▼비용 절감

바로 설치 가능...
최대 88% 설치 시간 단축

설치 시간은 비용을 줄이는 중요한 요인입니다. 이구스의 개방 가능한 에너지체인은 손이나 스크류 드라이버를 사용하여 열고 닫기가 매우 쉽습니다. 재결합시 나사를 조일 필요가 없습니다. 바로 설치 가능한 레디체인 시스템도 설치 시간을 크게 단축하며 제작 비용을 줄여줍니다.
 

 
▼비용 절감

예측을 통한 계획...
유지보수 간격 증가 및 40,000유로 절감*

이구스의 지능형 에너지 공급 제품을 사용하면 기계 고장이나 정지로 인한 수천 유로의 비용을 예방할 수 있습니다. 방법 기계 상태의 정기적 또는 영구적 모니터링을 통해 가능합니다. 이구스 구성품을 사용하면 기계 안전성 및 효율성을 높일 수 있고, 동시에 불필요한 유지보수로 인한 비용을 절감할 수 있습니다.
 
*이동 거리가 480m이고 체인 길이가 240m인 인도 Tata Steel Haldia의 이구스 어플리케이션은 약 40,000유로에 달하는 비용을 피할 수 있었습니다.
 

 
 
 
▼비용 절감

과도한 엔지니어링은 옛말입니다.
 최상의 에너지 공급 시스템이 가장 비쌀 필요는 없습니다.

구매는 기업에서 가장 중요한 작업 중 하나입니다. 노하우를 가진 구매 담당자들은 회사에 커다란 비용 절감 효과를 안겨줍니다. 구매자가 구매해야 하는 부품의 종류와 수량이 많다는 점을 고려하면 제품 정보를 잘 알기란 쉽지 않습니다. 이구스는 구매자뿐만 아니라 다른 부서에도 기술력 증가, 비용 절감이 가능한 방법의 예를 제시합니다.
 

해당 작업을 수행하기 위해 신뢰할 수 있는 가장 비용 효율적인 에너지체인
을 어떻게 구성하나요?


 
 
 
이구스 온라인 툴을 사용하는 경우 몇 단계만 완료하면 해당 작업을 수행하기 위해 신뢰할 수 있는 완벽하고 가장 비용 효율적인 에너지체인을 구성할 수 있습니다. 에너지체인 및 chainflex® 케이블의 예측 가능한 사용 수명 계산.
 


 
이구스 고객의 의견:

Messer Cutting Systems
"우리는 공급업체 이구스와 아무런 문제가 없었습니다"라고 Maxwell Santos는 덧붙입니다. 아무런 고장이나 예기치 않은 다운타임이 없는 에너지체인 기능.
 
Maxwell Santos | MESSER Cutting Systems
 
Aluminium Oxid Stade GmbH(AOS)
"유지보수 비용 절감, 더 큰 가용성, 단일 시스템에서 다양한 모든 케이블과 호스 가이드 가능, 전자 푸시/풀 하중 모니터링... 이러한 모든 혜택으로 인해 우리는 이구스 제품의 이점을 전적으로 확신하게 되었습니다. 저는 언제든지 다시 이구스 에너지체인을
 
선택할 것입니다!“ Fabian Wilhelm, 전기 에너지 엔지니어링 책임자 | Aluminium Oxid Stade GmbH(AOS)
ROBOWORKER
"우리는 이구스 제품의 품질과 내구성에 무척 만족합니다. 우리의 요구 사항은 표준 범위 내에서 거의 항상 충족되며, 언제 어디서나 이구스에서 특수 부품을 만들어줍니다. 마지막으로 꼭 하고 싶은 말은 제품의 가성비 또한 매우 좋다는 것입니다."
 
ROBOWORKER
 

예, 플라스틱 에너지체인은 재활용할 수 있습니다.

에너지체인 재활용 프로그램

재사용 가능한 과립 재질을 얻을 수 있도록 제조업체와 상관없이
이구스 chainge 재활용 프로그램에서 에너지체인을 처리한 적이 있습니까?
 .
 
 작동 방법
기술력 증가 비용 절감.


지금 기계 기술의 향상 및 회사 비용 절감을 시작하세요.