DriveCliq – the Siemens standard
DriveCliq는 지멘스의 디지털 인코더 인터페이스입니다. 표준은 공개적으로 사용할 수 있게 되었으며 다른 제조업체에서 사용할 수 있습니다. 이전 세대에서 일반적으로 사용되는 회전 인코더와는 달리, 이 인코더 시스템은 CAT5 이더넷 요소와 2개의 두꺼운 공급 코어를 갖추고 있습니다. 통상적으로, 연결은 RJ 45커넥터와 매우 유사하게, 데이터를 전달하지만, 노치의 우측 및 좌측에 전력 접점을 갖는, 야마치 (Yamaichi) 에 의한 커넥터 솔루션을 갖습니다. 이러한 핀 배열은 또한 필드에 대한 제어 캐비넷 또는 IP65 하우징을 위한 IP20 하우징 내에 있습니다. M12 솔루션은 더욱 견고하고 컴팩트하고 값비싼 연결 커플링의 필요성을 제거하기 때문에 커넥터 사이에 자체적으로 구축되었습니다.