다름슈타트 공과대학교의 기초 연구를 지원하는 이구스

다름슈타트 공과대학 물리화학 연구소의 학생인 Alexander Schiesser는 작은 유기 분자(예: 이소프로판올)의 흡착열을 단결정(예: 백금(111))으로 측정할 수 있는 장치를 만들었습니다.

초고진공 가젯은 여러 구성 요소로 구성됩니다.

1. 미세 열량계의 도움으로 분자가 초고진공에서 이전에 세척된 표면에 부딪힐 때 발생하는 열량이 감지됩니다. 이 기능은 열 복사에도 반응하는 동작 감지기의 기능과 비교 가능합니다.

2. 가스 계량기는 10E13 분자만을 포함하는 가스 펄스를 생성합니다.

3. 가스는 사중극자 질량 분석기를 통해 차례로 측정됩니다.

초고진공 장치의 전체 모습
방열판.
가능한 최대한의 정확한 측정 값을 얻르며녀 가제트의 구성품이 (주로 스테인리스 스틸) 낮은 압력에서 적은 양의 가스만 방출하면서 유연성을 유지하는 것이 중요합니다. 이구스 플레인 베어링은 훌륭한 서비스를 제공할 수 있었습니다. 특히 매우 높은 온도 (가젯에서 베이킹하는 동안 최대 180°C)에도 불구하고 필요한 유연성과 정밀도를 제공합니다.

이 시스템 표면 반응 측정에 적용되며 주문 제작 촉매 제조에 도움이 될 수 있습니다.

적용 제품 바로가기

다양한 적용 사례는 여기에서 확인 가능합니다.