-40도에서 사용되는 에너지체인

이구스 제품은 완전 자동 항공기 유지보수 시스템의 마찰 없는 작동을 보장합니다.

항공기 제빙 및 세척은 여전히 매우 수동적인 프로세스입니다. 시간과 지연 그리고 비용을 줄이기 위해 MSG Production AS는 항공기의 제빙 및 세척이 가능한 완전 자동 올인원 개념을 개발했습니다. 이 노르웨이 기업은 이구스 motion plastics의 이점을 완전히 사용합니다. E2 및 E4 시리즈의 에너지체인은 안정적인 케이블 유도를 보장하고, igubal 필로우 블록 베어링은 청소 노즐의 마운팅을 보장합니다.

프로파일

  • 필요한 사항: E4.1 및 2400 시리즈 에너지체인 및 igubal 필로우 블록 베어링
  • 요구사항: 습기, 화학물질 및 극단적인 추위에서도 안정적인 에너지 공급 시스템 및 필로우 블록 베어링 
  • 산업: 항공
  • 고객의 성공: 거친 환경 조건에서 사용할 내구성 제품 , 온라인 툴의 지원을 통한 높은 제품 사용 수명 예측 가능성

문제

항공기 제빙은 프로세스의 많은 단계에서 여전히 수동 개입을 필요로 하기 때문에 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 많은 항공기의 얼음을 동시에 제거해야 하므로 제빙 시 공항에서 병목 현상이 발생합니다. 항공기 세척도 마찬가지입니다. Boeing 737 세척은 최대 10시간이 걸릴 정도로 특히 시간이 많이 소요되는 프로세스입니다. MSG Production AS는 이러한 도전에 직면해서 처음으로 제빙과 세척이라는 두 가지 목적을 수행하는 고정형 완전 자동 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 제빙 시간을 7분으로, 세척 시간을 20분으로 줄였습니다. 이 시스템은 3개의 빔으로 구성되며, 각 빔에는 2개의 텔레스코픽 암과 바가 연결되어 있습니다. 바와 바닥에는 한 개의 노즐 시스템이 있습니다. 항공기가 격납고에 집입할 때, 전기 캐리지에 의해 당겨지며 자동차 세척과 유사한 시스템에 의해 세척되거나 제빙됩니다. 시스템은 습기, 화학물질, 추위와 상관없이 안정적으로 작동해야 하므로, 제조업체는 시스템 구성품에 대해 특별한 요구를 부과합니다.

솔루션 제시

따라서 개발자들은 호스와 케이블의 안전한 유도를 위해 이구스 에너지체인을 선택했습니다.  전체적으로 시스템에 25개의 에너지체인이 사용됩니다. 19개의 E4.1 에너지체인 외에, MSG Production AS는 6개의 2400 시리즈 에너지 공급 시스템을 설치했습니다. igumid G 재질은 체인의 내습성 및 내화학성을 보장합니다. 섭씨 -40도 이하의 온도에서도 문제가 없습니다. 두 에너지체인 모두 내분진성이고 윤활이 필요하지 않으므로 제빙 또는 세척 장비에서 사용하기에 이상적입니다.
케이블 유도에서 이구스 제품은 노즐 마운팅에 사용되기도 합니다. igubal 필로우 블록 베어링은 개별 노즐의 이동성을 안정적으로 보장합니다. 바닥과 바의 위치도 영구적으로 화학물질과 습기에 노출됩니다. motion plastics 전문업체 이구스의 모든 제품과 마찬가지로, 베어링은 무급유, 내부식성, 내마모성이며, 마찰이 적습니다. 또 다른 장점은 온라인 툴을 사용하여 베어링과 에너지체인의 사용 수명을 빠르고 쉽게 계산할 수 있다는 것입니다. 예측은 사내 3,800제곱미터 테스트 연구소에서 수행되는 연간 12,000회 이상의 마찰 테스트와 100억 회 테스트 주기에 기반합니다. 이는 고객이 사용하는 베어링, 에너지체인 및 케이블의 사용 수명에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 이는 예기치 못한 기계 다운타임 방지에 도움이 됩니다.
항공기 세척 및 제빙
에너지체인